Hoe kunnen we helpen?
Deze tekst is automatisch vertaald.
Interessante feiten over gassoldeerbouten, gassoldeerapparaten

-
Wat is gassolderen?
-
Er zijn deze soorten
-
Hoe het juiste gassoldeerapparaat te vinden
-
Toepassingsgebieden voor gassoldeerbouten en gassoldeerinrichtingen
-
FAQ - veel gestelde vragen
Wat is gassolderen?
Het grootste verschil tussen gassolderen en elektriciteitssolderen zit in de energievoorziening. Terwijl de soldeerbout of het soldeerstation tijdens het huidige solderen op de voeding werken, hebben soldeerinrichtingen voor gasbedrijf een interne tank voor het butaan-propaanmengsel. Er zijn ook apparaten met een externe tank beschikbaar.
Het gas wordt ontstoken met een piëzo-ontsteker of een aansteker. Er ontstaat een vlam. En nu is het essentiële verschil zichtbaar: in de niet-industriële elektronica en elektrische sector wordt traditioneel gewerkt met elektrische soldeerbouten en metalen punten. Soldeerapparaten voor gasgebruik daarentegen kunnen zowel met metalen soldeerpunten als met open vuur en zelfs alleen met hete lucht worden bediend. Dit is precies wat ze zo uniek maakt.
Er zijn deze soorten
Bij het solderen met gas wordt een basisonderscheid gemaakt tussen twee typen: gassoldeerbout en gassoldeerbrander of brander. Gassoldeerbouten lijken visueel op hun elektrisch aangedreven "familieleden", alleen de kabel ontbreekt. In de meeste gevallen zijn er druk- en schuifschakelaars voor de ontsteking en de temperatuurinstelling (= regeling van de luchttoevoer).
Bijzonder praktisch zijn complete gassoldeersets, die niet alleen de eigenlijke soldeerbout bevatten, maar ook verschillende soldeerpunten, tinsoldeer en een reinigingsspons.
Gassoldeertoortsen en branders zijn aanzienlijk groter vergeleken met gassoldeerbouten; de kleinere vertegenwoordigers worden bijvoorbeeld gebruikt voor het flamberen in de keuken (bijvoorbeeld voor het crème brûlée dessert). In de regel wordt hier een open vlam gebruikt. In sommige systemen kan een hamerachtige kop van koper worden bevestigd. De meeste apparaten bevatten een piëzo-ontsteker om de vlam te ontsteken.
Hoe het juiste gassoldeerapparaat te vinden
Om een geschikt soldeerapparaat te vinden, moet u het beoogde doel kunnen definiëren. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om in de werkplaats met gassoldeerapparaten te werken als er een stroomaansluiting aanwezig is. Elektrische soldeerbouten en vooral soldeerstations zijn niet alleen praktischer in het gebruik, u kunt ook de temperatuur veel nauwkeuriger instellen - een zeer belangrijke factor in de elektronica.
Over temperatuur gesproken: Bij solderen is er een algemeen onderscheid tussen zogenaamd zacht en hard solderen. De limiet is 450˚ C. Als de soldeerpunt of de vlam heter is, is het een kwestie van solderen. Deze laatste wordt voornamelijk gebruikt in de installatieruimte voor sanitair of verwarmingssystemen, bijvoorbeeld voor het aansluiten van water- of gasleidingen. Voor de "samenhangende verbinding van materialen" - dat is de technisch correcte definitie - wordt soldeer gebruikt voor zowel zacht als hard solderen, metaallegeringen, meestal in de vorm van soldeerdraad of soldeerpasta.
Goed om te weten: gasaangedreven soldeerinrichtingen - of het nu gaat om zuigers of zaklampen - bereiken maximumtemperaturen tussen 500 en 2000 ° C en zijn daarom altijd geschikt voor hardsolderen.
Net als elektrische soldeerbouten zijn gasaangedreven soldeerinrichtingen niet alleen geschikt voor de veilige verbinding van metalen onderdelen; ze kunnen ook worden gebruikt voor het snijden of smelten van kunststoffen, voor het verwarmen van krimpkousen of voor decoratieve doeleinden zoals vuurornamenten.
Toepassingsgebieden voor gassoldeerbouten en gassoldeerinrichtingen
Repareer elektronische apparaten ongeacht de voeding
Kies dan voor een kleine gassoldeerbout, idealiter in een set met diverse soldeerpunten en soldeer. De instelbare temperatuur van de soldeerpunt is belangrijk. Afhankelijk van de dikte van de aan te sluiten draden moet deze tussen 300 en 400˚C liggen. Dit komt ongeveer overeen met de prestaties van een 30 watt soldeerbout.
Soldeer koperen of stalen buizen in de bouw
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden of het om drinkwaterleidingen of gas- en olieleidingen gaat. Koperen leidingen voor drinkwater dienen altijd zacht gesoldeerd te zijn; solderen is alleen toegestaan vanaf een leidingdiameter van 32 millimeter. Stalen buizen worden meestal gesoldeerd, ofwel met (duur) zilver ofwel met messing soldeer. Gassoldeertoortsen zijn meestal geschikter voor soldeerbuizen omdat ze een grotere vlam produceren.
Kleinere reparaties bij modelbouw
Als de drone of het modelvliegtuig ruw landt, kunnen elektrische en metalen verbindingen worden beïnvloed. Om je te wapenen tegen alle omstandigheden is een gassoldeerbout geschikt, waarmee door middel van specifieke temperatuurinstellingen zacht en hard gesoldeerd kan worden.
FAQ - veel gestelde vragen
Bevat soldeerpasta flux?
De soldeerdraad, die voornamelijk in elektronica wordt gebruikt, bevat fluxen zoals hars aan de binnenkant, die voorkomen dat de soldeerverbinding oxideert en de oppervlaktespanning van het vloeibare soldeer verminderen voor een betere vloei. Soldeerpasta daarentegen is een mengsel van soldeermetaalpoeder en flux in een verhouding van ongeveer 90:10, dus het is niet nodig om extra flux toe te passen op de soldeerverbinding.
Welke veiligheidsinstructies moeten in acht worden genomen bij het werken met gassoldeerapparaten?
Het gas dat wordt gebruikt in gassoldeerbouten en -toortsen is licht ontvlambaar en staat ook onder druk. Daarom mogen deze apparaten nooit in handen van kinderen zijn. Warmte, vonken en open vuur mogen niet in de buurt zijn, in de directe omgeving mag niet gerookt worden.
Hoe werkt een piëzo-ontsteker?
De piëzo-ontsteker is gebaseerd op een veer die handmatig wordt gespannen met een knop en in een flits wordt losgelaten. Bij het ontspannen raakt een plunjer een piëzo-kristal, dat vervolgens een spanning van een paar duizend volt genereert. Een vonk die het gas doet ontbranden, wordt veroorzaakt door twee metalen pinnen die zich dicht bij elkaar in de gasuitlaat bevinden en op het kristal zijn aangesloten.
Onze praktische tip
Aluminium kan heel gemakkelijk worden gesoldeerd met een gassoldeer, aangezien dit metaal een smelttemperatuur heeft van slechts 580 ° tot 660 ° C. Dat dit in veel gevallen nog steeds niet werkt, is te wijten aan de onzichtbare oxidelaag. Deze laag smelt pas bij temperaturen van meer dan 2000 ° C. Daarom moet de oxidelaag voor het solderen worden verwijderd, anders kan het soldeer niet hechten aan het basismateriaal. De oxidelaag kan het beste worden verwijderd met een roestvrijstalen borstel en pas direct voor het soldeerproces. De reden: na slechts enkele minuten vormt zich een nieuwe oxidelaag op het "kale" aluminium.